This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:BQ24168设置0°C-45°C 充电温度

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034483/bq24168-bq24168-set-0-c-45-c-charge-temperature

器件型号:BQ24168

你(们)好

采用 BQ24168的客户设计、其充电温度设置 为0°C-45°C、但当电池温度高于45°C 时、充电器不会停止充电。

附上了原理图供您参考。  

R29大约为9.8K、R30大约为31K、实际电路板上使用的 R29为10K、R30为33K。

电池内 NTC 热敏电阻的电阻为10K。

为什么充电器在45°C 时停止充电?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    45°C 时热敏电阻的值是多少? 此外、发生这种情况时、TS 引脚上的电压是多少? 请确认 TS 引脚是否超出热电池阈值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike Emanuel

    感谢您的回复。

    45°C 时的热敏电阻值为4.88X10^3Ω;
    在这种情况下、TS 引脚上的电压为1.48V。

    NTC 规格如下:

    谢谢

    星号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我无法理解您的请求。

    在第一个帖子的一部分、您会说:"当电池温度高于45°C 时、充电器不会停止充电。" 在另一种情况下、您会说、"为什么充电器会在45°C 时停止充电?"

    45°C 时的工作原理是什么?

    此外、当 TS 为1.48V 时、VDRV 的 TS 百分比为28.5%。 热电池阈值是 VDRV 的30%。 在提供的 TS 电压下、充电器将暂停充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。