This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:线路/负载调节

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034498/tps62901-line-load-regulation

器件型号:TPS62901

大家好、

我们的客户希望在以下条件下进行线路/负载调节

  • 输入电压                    5V
  • 输出             1.2V/60mA 和2.5V/64mA
  • 长                        2.2 μ H

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    线路和负载调节将随外部组件和 PCB 布局而变化。 我们可以在此处获取 EVM 的编号。 您能否指定 PWM 或 PFM/PWM 的运行模式以及开关频率设置(1MHz/2.5MHz)?

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

     

    下面是它们的配置

     

    • 具有                 AEE 的模式自动 PFM/PWM
    • Fsw                   2.5MHz
    • 请参阅下面的配置

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michiaki。 我的同事 Nancy 将检查内部测量数据、以查看我们是否可以找到本例中的负载/线路调节。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    对于负载调节、我们只有下面的5Vin、1.2V/0A-100mA 曲线。 我们没有可用的2.5V/64mA 测试数据。 但它应类似于1.2V。

    对于线路调节、我们只有如下所示的3.3V 测试数据。 1.2V 和2.5V 应该具有相似的性能。

    谢谢、

    Nancy