This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:nRESET 和 AMP 上的最大电压;nWDO 引脚

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035723/tps3850-maximum-voltage-on-nreset-nwdo-pins

器件型号:TPS3850

您好!

在 TPS3850上,nRESET 和 nWDO 引脚是漏极开路输出:您能确认它们可以上拉至与 VDD 不同(更高)的电压(同时保持在6.5V 以下)吗?

在我们的应用中、VDD 为4.1V、但希望将 nRESET 拉至5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    是的、/RESET 和/WDO 可上拉至1.8V、3.3V、5V 等其他电压、但低于6.5V 建议电压。

    对于您的应用、您所描述的内容不会有任何问题。