This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:嗡嗡声问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035035/tps54528-humming-noise-problem

器件型号:TPS54528
主题中讨论的其他器件: TPS54527

大家好、 在我们的定制电路板设计中使用的 TPS54528中、我们遇到了嗡嗡声问题和输出电压中超出规格的纹波。 您能帮您解决这个问题吗? 我将分享我们原理图和布局的相关部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Utku、

    • 当存在嗡嗡声时、是否可以共享 VIN、SW 和 VOUT 稳态波形? 由于您提到的是超出规格的纹波电压、因此我想在交流耦合模式下使用1x 或10x 示波器探头以1Mohm 阻抗查看10个周期的波形。
    • 您要测试的负载电流是多少? 如果增大负载电流(因此器件在 CCM 下运行)、嗡嗡声是否消失?
    • 您可能还需要查看电感器和输入/输出陶瓷电容器-
      • 电感器器件型号是多少? 建议使用屏蔽式电感器-您可以尝试 XAL、XFL 或最新的 XGL Coilcraft 系列。
      • 对于5V 设计、输出电容器2x22uF 具有6.3V 的极低 VDC 额定值、这将导致显著的降额和电容损耗。 我建议将这些2x22uF 电容器更改为16V 或更高的 VDC 额定值。 请尝试更改此项
    • 在布局中、FB 走线如何从反馈电阻器路由到 VOUT? 请检查 EVM UG 以作为参考、以了解这一点以及其他元件的放置方式。  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢您的详细帮助。 我将在白天尝试发送测量结果。 顺便说一下、我们的5V 输出可馈入多个位置、并且这些位置的输入端有去耦电容器、我们是否将它们视为输出电容器? 建议使用22-68uF 作为降压转换器的输出电容器。 如果我们包括馈电5V 的位置的去耦电容、我们就会超出该值很大、大约为150uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是反馈曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    连接到5V 输出的其他去耦电容器不会放置在靠近 IC 的位置。 最好使用额定直流电容器替换2x22uF、以查看其是否改善了 VOUT 纹波的稳定性。 FB 走线 应 像 EVM 中的图5-5那样远离 SW 节点和电感器。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们将考虑您的评论。 我们的定制板中还有另一个带 TPS54528的直流/直流器件、问题在于该器件比我之前要求帮助的器件更大(12V-5V)。 即使在空载条件下、也会出现一些不必要的振荡。 在该部分 中、我们将12V 转换为3.8V、以便为2G/3G/4G 模块供电、并且在输入端具有大约600uF 的更大去耦电容器。  如前所述、这些电容器不在转换器的输出端、而是靠近转换器、如下所示。 该电容器是否会影响转换器的稳定性?  或者反馈路径是否是一个更大的问题?

    布局如下所示:  

    您也能为这一部分提供帮助、 我将感谢您 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Utku、

    TPS54528 在低负载条件下以 ECO 模式运行、该频率可能非常低、纹波将更高。 您可以尝试 TPS54528的引脚对引脚兼容器件、该器件不具有 ECO 模式。 高600uF 电容器可能会导致不稳定、但通常由于它们不靠近 IC、迹线电阻有助于阻尼有效 LC 双极点的 q 因子。 如前所述、通过确保2x22uF 上的 VDC 额定值为16V 或更高、您可以确保 IC 附近有足够的电容(根据数据表、为22uF 至68uF)、还可以查看是否可以改进 FB 走线以远离 SW 和电感器。

    谢谢、
    模块