This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:关断引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035854/uc3525a-absolute-maximum-ratings-for-shutdown-pin

器件型号:UC3525A

各位专家:

我的客户询问关断引脚的绝对最大值。

我猜最大电压为5.5V (逻辑输入)、但请让我确认、因为关断引脚是内部 NPN 晶体管的基极、需要偏置电流、如模拟输入。

 此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikoshi、

    正确-正如您突出显示的那样、关断引脚是内部 NPN 的基极以及 驱动器或非门的逻辑输入。 最大电压下降到绝对最大值表中的"逻辑输入"以下、为5.5V。感谢通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M