This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A 固件配置

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035523/ucd90120a-ucd90120a-fw-configure

器件型号:UCD90120A

如何使用引脚选择电压轨状态配置?

请参阅以下屏幕、我选择 了引脚选择电源轨状态配置并进行设置。 但是、当我仅配置电源轨#5开/关操作时、电源轨#5会关断。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于引脚选择电源轨状态(PSRS)、  

    1:开/关_CONFIG 必须设置为 OPERATION

    2. GPI 状态根据您的设置决定电源轨是打开还是关闭。

    将 ON/OFF_COFIG 配置为 OPERATION 时、我不知道您的意思是电源轨5关闭了吗? 以前的设置是什么?

    请注意、每次更改 on/off_config 时、器件将进行评估以确定电源轨是打开还是关闭?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电源轨#5 最初设置为"None"。 我将电源轨#5的 ON/OFF_CONFIG 更改为仅运行、因为我想使用 PSRS 通过 GPI1和 GPI2来控制所有电源轨。 但是 、当我仅配置电源轨#5开/关操作时、电源轨#5关断。  仅在使用 操作时、电源轨是否必须是 GPI?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、请查看此视频。

    仅当电源轨的开/关配置设置为工作模式时、引脚选择电源轨状态才起作用。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-pin-selected-rail-states?context=1136655-1139495-1136557 

    此致

    Yihe