This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:Vs 规格/功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035087/ucc28730-vs-specification-function

器件型号:UCC28730

大家好、我们正在使用 UCC28730控制器设计15W、12V 输出电压的 DCM 反激式转换器。   

Vs 引脚的额定电压范围为-0.75V 至7V。   

我想知道-0.75V 规格。  通常情况下、辅助电压馈送与将明显小于-0.75V。

在某些 TI 参考设计(例如 TIDM512A)中、使用了 Shockley 二极管和齐纳二极管来钳制 Vs 电压、但除非我缺少任何东西、否则这不会将负电压限制为-0.75V。 此外、数据表还表示在 MOSFET 导通时对辅助电压进行采样。 我非常确定在该采样时间内辅助电压为负。  

您能否提供有关规格的指导?  以及如何确定输入(运行)和输入(停止)值?

谢谢!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您对 TI 的关注。

    VS 引脚在内部被钳位到~-0.25V、因此在正常运行期间无需担心。 只是不要在其上施加另一个负电压是可以的。

    肖特基二极管和齐纳二极管的作用是在输入电压非常高的情况下限制 VS 引脚(IVS)的电流不超过1mA。

    输入运行和停止计算公式请参考数据表第5.1.6节。 运行和停止时的 VS 电流阈值分别为225uA 和80uA。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jaden -感谢您的快速响应。  当您说"不要施加另一个负电压"时、您的意思是什么?  负电压将在 MOSFET 导通期间施加。   那么、我很清楚、您说过 VS 引脚上的-0.75V 规格可以超过吗?  

    谢谢!

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    当 MOSFET 导通时,VS 引脚将被内部钳位至-0.25V。 因此、不要担心它会超过-0.75V。 我的意思  是不要向 VS 引脚添加外部附加电路,这样可能会使其低于-0.75V。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我认为我理解。  谢谢你。