This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:LMR36006FSCQRNXRQ1在输入侧面临发射故障和高功耗问题

Guru**** 2529690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033988/lmr36006-lmr36006fscqrnxrq1-facing-emission-failure-and-high-power-consumption-issue-at-the-input-side

器件型号:LMR36006

您好!

我在我的设计中使用 LMR36006FSCQRNXRQ1、并在低输出电流模式下面临发射和高功耗方面的一些问题。

我在2.1MHz 输出开关频率下工作、具有灵活的5和3.3伏输出和24伏输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题是什么? 您能否与大家分享 EMI、效率和布局原理等数据?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能不能共享我可以在其中共享详细信息的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel-li@ti.com