请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006 您好!
我在我的设计中使用 LMR36006FSCQRNXRQ1、并在低输出电流模式下面临发射和高功耗方面的一些问题。
我在2.1MHz 输出开关频率下工作、具有灵活的5和3.3伏输出和24伏输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在我的设计中使用 LMR36006FSCQRNXRQ1、并在低输出电流模式下面临发射和高功耗方面的一些问题。
我在2.1MHz 输出开关频率下工作、具有灵活的5和3.3伏输出和24伏输入。