This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:TINA/SPICE 模型仿真-电流感应

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035349/lm3485-tina-spice-model-simulation---current-sensing

器件型号:LM3485

你(们)好。

我在 TINA 中使用 LM3485的 SPICE 模型。 当我按照数据表(图27、下面的 TINA 电路)中所示配置电路时、我在尝试仿真电路时会遇到收敛错误。

但是、当我改用感应电阻器(下面的电路)时、我可以对电路进行仿真、而不会出现任何问题。

我是否有任何原因无法模拟第一个电路配置? 非常感谢您的帮助!

此致、

Daniel

e2e.ti.com/.../LM3485.TSC
e2e.ti.com/.../LM3485_5F00_STARTUP.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您是否可以附加第一个仿真文件以便我们可以检查它。

    由于是 TINA 仿真问题、我不确定是否可以解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将第一个原理图(不收敛的原理图)以及我正在使用的 LM3485 SPICE 宏附加到原始文章中。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris:

    我检查了原理图、我也无法从 TINA。仿真传感电阻器,我想您用 Adj 引脚将 Isen 短接、如果您在 Isen 和 Adj 之间放置传感电阻器、根据我的结果、它将不起作用。  

    我建议您可以使用 TI PSpice 进行仿真、也可以直接测试 EVM 板。

    谢谢

    李丹尼尔