This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:满负载时的非正弦电流和异常占空比

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035682/ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28180

大家好

我的问题在前一篇文章中没有得到解决,所以我打开了另一篇文章。

前一个链接如下所示

e2e.ti.com/.../ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load

我对下面的问题也有相同的问题

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865279/ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28019%25252525252520PROBLEM#

我的新问题如下:

如果 ViICOMP  持续高于7V、是否会对28019A 造成损害?

2.如何计算 Vicomp 的确切值? 似乎没有人回答 前 一个主题中的问题。

 在数据表中、图27显示了如何计算 VCOMP、但我在  数据表中找不到如何计算 VICOMP。

由于我的问题 与前 一篇文章完全相同、因此我 不会将原理图和图片放在这里。

此外、

我关心 ICOMP 值的原因是有一个奇怪的故障机制。

我的一些 PFC 板已损坏。

只有电流感应电阻器和28019A 断开、MOSFET 和其它 仍然正常。

由于在我的设计中、我确实发现 VICOMP 大约为7.3V、所以我怀疑 28019A 是否损坏并导致 PFC 板损坏?

顺便说一下、我不知道如何通过测试来验证这一点。

我还想问:处于 SOC 状态时、驱动信号会是什么样的?

在 前文中所附的 TI 工程师图片似乎  对应 于 UCC28180而不是 UCC28019A、

我想为 UCC28019A 提供一个计算 xls 或图片(包括 ICOMP 的计算)。

谢谢。

Sophie