This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:是否有其他具有高侧电流保护监控功能的引脚对引脚选项?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS56339, TPS563211, TPS562211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033607/tps561201-is-there-other-pin-to-pin-option-with-high-side-current-protection-monitoring

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS56339TPS563211TPS562211

TPS561201的电流保护功能用于监控低侧 FET 漏源电压。 但是、如果在高侧导通期间发生过流保护、则无法启用 OCP。 您能否帮助检查 TPS561201是否有任何其他引脚对引脚或类似选项可提供高侧 FET 保护? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    TPS56339 (SOT236封装)具有 P2P 和 TPS561201的高侧 OC 保护。 TPS563211和 TPS562211 (SOT583封装)均具有高侧 OC 保护。  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    很抱歉、我将首先关闭此威胁。 如果将来有任何问题、请重新打开。
    BRS、
    卢西亚