Other Parts Discussed in Thread: TPS2321
大家好、
我们有一个使用 TPS2321的设计、如下所示。 在某些情况下、有一个来自同一 PSU 电源并连接到 TPS2321输出的"辅助电源"路径。
您能否评论一下是否存在任何潜在风险? 谢谢!

此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Avishek、您好!
详情请见附图。
谢谢
王家祥

尊敬的 Eric:
当 TPS2321的输入端没有电压时、MOSFET 被禁用、DISCH1 和 DISCH2 引脚将负载放电至 GND。
P12V_PSU = 0V、GATE1 = 0V、P12V_HP_SLOT2 = 12V ⇒ P12V_PSU = 0V、GATE1 = 0V、P12V_HP_SLOT2 = 0V (由于 Disch 引脚上的快速输出放电)
这是否适合您的应用?


您好 Avishek,
感谢您的回复、但老实说、答案不能解决我的疑虑。
以下情况的后果是什么: P12_PSU=12V。 enable=0、P12V_HP_SLOT2= P12_PSU=12V (所有12V 电压都来自同一电源)、我知道这不是 正常的用户场景、但我们需要为最坏的情况做好准备。
TPS2321是否会因内部放电 MOSET 过流而受损?只需明确声明即可、我们只需使情况足够明确、即可做出决策。
谢谢
王家祥