This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:高侧开关?的功能是什么

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS546C23, TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035613/tps61022-what-are-the-function-of-high-side-switch

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS56C215TPS546C23TPS546D24

  请?数据表、我想知道高侧开关的用途是什么、能够在 NOMS 和 PMOS μ 之间进行传输

  ?大多数同步升压、为何选择 PMOS 作为高侧开关、而选择 NMOS Δ I

在降压和升压应用中、PMOS 和 NMOS 之间有何差异?

 在?升压或降压转换器内部的开关时、我们应该考虑什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    该 HSFET 始终是 PMOS。 之所以选择 PMOS、是因为我们有用于 LV 转换器的工艺、并且我们能够控制体二极管的方向。 但是、对于更高的电压、我们没有该工艺、仍需要使用 NMOS。

    对于降压转换器或升压转换器、我们专门为给定的 MOS 工艺选择裸片尺寸。 设计将进行大量仿真、以确保选择具有适当 Rdson 的 FET、从而在工作条件下提供最佳的转换器效率。

    例如、TPS546C23、TPS546D24或 TPS56C215等降压转换器专为低占空比、高输出电流条件而设计、因此 LSFET 需要具有较低的 Rdson。 考虑到较高的输入电压范围、HSFET 有时需要比 LSFET 具有更高的 BVDSS (击穿电压)。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制体二极管方向的目的是什么? 上面显示的方框图 PMOS 没有体二极管。 它应该用于实际的负载断开、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    是、用于负载断开功能。 方框图是为了便于理解。 您可以看到、FET 之间有一个开关。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您的善意回答、剩下的一个问题是、您为什么提到 HSFET 始终是 PMOS?"、低成本? 简单

     打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    对于我支持的器件、现在是 LV-BOOST。 其中大部分 HSFET 是 PMOS。 使用 PMOS 表示我们控制体二极管的工艺优势、因此当没有 Vin 或 EN 为低电平时、我们具有真正的关断模式。 对于其他器件、HSFET 仍然可以是 NMOS、例如中高电压升压或降压/升压。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了~