This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:升压电压范围为12V 至24V 的寄存器设置

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035518/lp8556-register-setting-for-boost-voltage-from-12v-to-24v

器件型号:LP8556

大家好、

现在、我尝试使用 LP8556-E02将电压从12V 升压到24V。 但我设置了一些寄存器设置、VBOOST (输出)仍然为12V。

reg  : 值

[0xA9]:0xA0

[0x9E]:0x00

使用的一些信息如下所示:

VDD = 12V

EN/VDDIO = 3.3V

VLDO/FSET/ISET: 连接至 GND

PWM:连接到 GND

SDA/SCL:连接到 MCU I2C 接口

您能为我提供所有详细的寄存器配置吗? 谢谢您!

此致、

Rina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rina:

    您是否启用了背光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!! 我忘记启用背光。

    [0x01]:0x85  //启用

    [0xA9]:0xA0

    [0x9E]:0x00

    输出电压为25.6V。 谢谢!

    此致、

    Rina