请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 大家好、
现在、我尝试使用 LP8556-E02将电压从12V 升压到24V。 但我设置了一些寄存器设置、VBOOST (输出)仍然为12V。
reg : 值
[0xA9]:0xA0
[0x9E]:0x00
使用的一些信息如下所示:
VDD = 12V
EN/VDDIO = 3.3V
VLDO/FSET/ISET: 连接至 GND
PWM:连接到 GND
SDA/SCL:连接到 MCU I2C 接口
您能为我提供所有详细的寄存器配置吗? 谢谢您!
此致、
Rina