This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:Vref 为4.2V、原因是什么?

Guru**** 2509295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034566/lm5064-vref-is-4-2v-why

器件型号:LM5064

您好!

我根据手册设计了热插拔电路。 公式表41中获得的 Vin 电压低于预期值。

例如、如果我向 Vin 施加45V 电压、则通过 READ_VIN 命令(0x88)获得值1493。 然后 、通过表41获得 Vin = 32.5V。

 此外、VREF 为4.2V、这不同于规格(2.97V)。 出什么问题了? 可以给我一些建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。

     我们明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    我已在此处向您发送朋友请求。 请接受。 我希望通过私人消息进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    当我们通过私人消息进行通信时、我想在此关闭该主题。