This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24713:TPS24713只能承载1A 负载

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034755/tps24713-tps24713-can-only-carry-1a-loads

器件型号:TPS24713

您好,

为什么我 的 TPS24713只能承载1A 负载、在我的图中、引脚10和引脚 是悬架引脚、它们对输出有什么影响吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。 但是、我无法理解您的查询。 请详细解释并在单张图片中分享 TPS24713的完整原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好!

    我附加了一个新图、 如果 我需要调整引脚1和引脚10参数、我想知道为什么输入为17A、但输出为1A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享原理图。 我将仔细研究这个问题、并将在周一返回给您。 明天是我们的假期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在等你! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道测量"OUT"节点电流的感应点是什么? 请在原理图中注明。 "12V"或"OUT"网络可能存在一些泄漏、因此热插拔输出为12V、1A、但输入为12V、17A。由于"OUT"网络为12V、TPS24713工作正常。 为了确认"PG"和"FLT"引脚上的 LED 指示电路导致了该问题、请使这两个引脚悬空、并查看"OUT"节点处的电压和电流是多少。