This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:升压转换器中 Dbst 的识别(webench 设计)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035535/lm5122-identification-of-dbst-in-boost-converter-webench-design

器件型号:LM5122

尊敬的支持者: 昨天我打开了一个案例: CS0677800。   德州仪器客户支持的 Ray Vincent Aranzaso 先生建议我在此处开一个 TT。

我的问题是使用 LM5122的 Webench 设计#210。

7月、我使用 Webench 构建了我们的设计#197 (现已擦除)、以获得 OUT=72Vdc@5A 和 IN=24Vdc 的升压。 (我不是电源专家、因此、我通常使用 Webench、直到现在都能获得良好的结果)。 这些项目有一些"选择"和"理想",我们不能跨越。  

多次重试、昨天我能够检测到一个几乎完全定义的解决方案(项目#210):它只有 Dbst 组件未定义。 我与 TI 一起打开了一个案例、要求是否可以并行化已知二极管以实现目标、或者是否 可以使用 STPS30SM120S。 它只有120V=VRRM、但我不理解(在 webwench 项目中) webench 为什么将 VRR=84V 和 VRRMmax=150V。

 低于我的案例 CS0677800。

尊敬的支持者:

我是功率升压转换器的新手、因此我需要您的帮助。

我应该在电器内部意识到、升压转换器具有大约72V@3A 的输出。 与过去类似、我尝试使用 WEBENCH 工具、但我获得了"不可行"的解决方案。 通过修改设备,我可以使用 Vout@Iout=68V@2.25A 将所需的输出功率降低到153W。 我在我的 webench 设计中获得了这个结果#210、我附加了这个支持要求。

在开始时、此设计不适合 webench、但强制 FSW=600kHz、该工具在附加设计的情况下回答我的问题(将 FSW@300kHz 置于大约位置)。

在 Design #210中达到配置/拓扑后、我只会遇到一个问题:Dbst 被命名为"自定义"、未被识别。

Dbst 的数据为:

a) VRRM = 84V (但通过查看组件内部进入 webench、可以看到 VRRMmax= 150V 与 VRRM 耦合)

b) Iomin=1A (Iomax=2A)

c) VF@IO=500mV

第一个问题:我不理解如何使 VRRMmax=150V。 请怎么可能?

我根据 Mouser 数据库(WEBENCH 的首选数据库)进行选择、找到了功率肖特基二极管 STPS30SM120S、其电压为120V=VRRM、但它符合所需的功能(上面的 b 和 c)。

第二个问题:可以帮我找到合适的二极管吗?

第三个问题:可以使用几个二极管进入并联模式来解决问题吗? 有什么建议、请吗?

第四个问题:由于24V 直流电源电压可能具有暂时的电压(我必须从输入中选择大约165W)、您对此期间有什么建议吗?

提前感谢您。

此致、DB.e2e.ti.com/.../WBDesign210_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试使用 webeneh 和输出72V/3A,结果如下:

    对于本例、STPS30SM120S 过小。 我可以处理30A。   DBST 是一个自举二极管。 您可以选择一个小尺寸。

    例如 VS-2EQH01-M3/H  当然、您需要在评估中结合应用。

    对于输入瞬态,您可以添加电容器。

    e2e.ti.com/.../7762.WBDesign9.pdf