尊敬的支持者: 昨天我打开了一个案例: CS0677800。 德州仪器客户支持的 Ray Vincent Aranzaso 先生建议我在此处开一个 TT。
我的问题是使用 LM5122的 Webench 设计#210。
7月、我使用 Webench 构建了我们的设计#197 (现已擦除)、以获得 OUT=72Vdc@5A 和 IN=24Vdc 的升压。 (我不是电源专家、因此、我通常使用 Webench、直到现在都能获得良好的结果)。 这些项目有一些"选择"和"理想",我们不能跨越。
多次重试、昨天我能够检测到一个几乎完全定义的解决方案(项目#210):它只有 Dbst 组件未定义。 我与 TI 一起打开了一个案例、要求是否可以并行化已知二极管以实现目标、或者是否 可以使用 STPS30SM120S。 它只有120V=VRRM、但我不理解(在 webwench 项目中) webench 为什么将 VRR=84V 和 VRRMmax=150V。
低于我的案例 CS0677800。
尊敬的支持者:
我是功率升压转换器的新手、因此我需要您的帮助。
我应该在电器内部意识到、升压转换器具有大约72V@3A 的输出。 与过去类似、我尝试使用 WEBENCH 工具、但我获得了"不可行"的解决方案。 通过修改设备,我可以使用 Vout@Iout=68V@2.25A 将所需的输出功率降低到153W。 我在我的 webench 设计中获得了这个结果#210、我附加了这个支持要求。
在开始时、此设计不适合 webench、但强制 FSW=600kHz、该工具在附加设计的情况下回答我的问题(将 FSW@300kHz 置于大约位置)。
在 Design #210中达到配置/拓扑后、我只会遇到一个问题:Dbst 被命名为"自定义"、未被识别。
Dbst 的数据为:
a) VRRM = 84V (但通过查看组件内部进入 webench、可以看到 VRRMmax= 150V 与 VRRM 耦合)
b) Iomin=1A (Iomax=2A)
c) VF@IO=500mV
第一个问题:我不理解如何使 VRRMmax=150V。 请怎么可能?
我根据 Mouser 数据库(WEBENCH 的首选数据库)进行选择、找到了功率肖特基二极管 STPS30SM120S、其电压为120V=VRRM、但它符合所需的功能(上面的 b 和 c)。
第二个问题:可以帮我找到合适的二极管吗?
第三个问题:可以使用几个二极管进入并联模式来解决问题吗? 有什么建议、请吗?
第四个问题:由于24V 直流电源电压可能具有暂时的电压(我必须从输入中选择大约165W)、您对此期间有什么建议吗?
提前感谢您。