This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:功率耗散

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034145/tps23730-power-dissipation

器件型号:TPS23730

大家好、

我的客户想知道如何计算 TPS23730的功率耗散、

IC 耗散的功率将是导通 FET 的功率(IRTN*IRTN*RDSon)和驱动开关 FET 栅极的功率(VCC*ICC)

但我不确定 IRTN 和 ICC 是否有价值、 您能举一个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们可以在数据表页8中使用 Irun = 2mA。

    IRTN 是流经导通 FET 的电流--从 RTN 到 VSS。 因此、它本质上是输入电流。 我们通过输入功率/输入电压来计算此值。 假设 TPS23730的最大功率= 51W、并且输入电压的最坏情况为37V (37V-57V 输入范围)、则最大 IRTN (因此最大功率耗散)=~1.378A。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、  

    您是说功率 耗散应为1.378^2 * Rdson 吗?
    如果我有高侧和 低侧、我应该* 2?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    是的。  

    如果有两个 PD 并且它们都在耗散功率、那么是的、您将乘以2。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、

    我需要考虑钳位 MOSFET 还是只需要考虑主 MOSFET。


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    如果您要计算功率损耗、钳位 MOSFET 会导致这种情况。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  
    我明白了。