This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:TPS61391:连接到跨阻转换器的电流监控器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033386/tps61391-tps61391-current-monitor-connected-to-transimpedance-converter

器件型号:TPS61391

大家好、

目前、我们正忙于设计 APD 电源、根据血清环境条件进行输出电压修整。 使用和外部 DAC 时、电压调节按预期工作。 但我们很难使用电流监控器输出。

我们希望使用跨阻转换器、而不是使用连接到 GND 的电阻器将电流转换为电压、如下图所示:

采用3.3V 单电源供电的 OPAMP。 p 输入上的基准电压为1.0V。

连接到这样的放大器时是否有任何限制? 我们是否必须记住 TPSxx 数据表中不包含的任何内容、例如拉电流或灌电流限制或其他任何内容?

我们期待您的回答?

感谢您的帮助和提前给出的提示。

最好

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您为什么要使用该放大器? 如果是、则无法直接监控 APD 电流。 您可以参考下面的应用手册来选择电阻器。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeh5/slvaeh5.pdf?ts=1630906702304&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61391

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、但我们的 IT 中有一些问题、所以我没有机会回答。

    同时、我们调整了电路的增益、以便能够获得 正确的输出。

    我们已经知道了应用手册、但出于某种原因、我们认为使用跨阻转换器更实用。 在我们看来、使用接地的电阻器和工作点相同的跨阻转换器之间应该没有区别。 除非我们遇到问题、否则 TPS 监控器输出存在一些限制、我们不知道。

    请向我们提供有关这方面的更多详细信息吗?

    谢谢 Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我不会发现使用放大器的优势。 是否要将 MON 引脚电压钳制为1V? 由于您可以选择合适的电阻器来避免 MON 引脚上的过压、因此没有必要。 如果您使用放大器、 则很容易在 APD 电流较高时输出0V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这意味着、当使用运算放大器而不是复位器时、您看不到任何限制?

    当然、也可以使用电阻器转换监控电流、但在我们的应用中、我们必须测量非常低的 APD 电流(仅几 nA)。 为此、我们必须校准系统、使零点-偏置 AOF 大约20uA 已知。

    这意味着我们需要一个额外的放大器来获得信号。 想法是将要求结合起来并直接使用互阻抗转换器来适应增益可调节的 ADC 输入。

    最好的基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对于 nA 电流、可能很难测量。 您甚至需要考虑跨阻转换器的偏置电流和偏移电流。 并确保 RF 是适当的、以避免接近0V 的输出。