This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:空载条件下的突发频率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034642/ucc28780-burst-frequency-at-no-load-condition

器件型号:UCC28780

您好!

我正在使用 UCC28780实现具有20V 输出的有源钳位  

我遵循了德州仪器提供的调试文档、将输出调节至20V。  但在无负载条件下、开始 FBUR = 3kHz 时的突发频率存在问题、如果我立即重新启动转换器、FBUR 会升高到24kHz、如下图所示:

 

当 FBUR = 3kHz 并且我添加一个可变负载时、转换器运行良好、Ucc28780似乎尊重 ABM 和 AAM 模式、 但当 FBUR = 24kHz 时、转换器开始加热、我发现高侧 MOSFET 未切换会导致驱动器在 UCC28780 PWMH 引脚切换时不发送任何脉冲。

您是否有什么想法会导致此类问题?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    最后一个波形显示 UCC28780已输出 PWMH,但高侧驱动器未响应 PWMH。 您能否检查自举电路是否正常工作、以便为高于 UVLO 的自举电容器充电。 以及 VDD1也会正确偏置。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 Vdd 和 Vbst、它们处于正确的电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    PWMH 为高电平,VDD 和 Vbst 为正确电平。 但高侧 FET 未导通。 您能否检查 PWMH 与驱动器、驱动器与 FET 之间的连接。 如果驱动程序仍然存在。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    我检查了连接情况、一切都已连接。 我意识到、当输入电压为60V (0.5*V 棕色)时、我有4个脉冲、但如果我在自举电容器上添加差动探针来测量电压、UCC28780会开始发送3个脉冲、第一个脉冲非常小(约130ns) 如下图所示,您可以看到黄色的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    130ns 导通时间意味着它触发了引线边沿消隐时间。 您可能必须降低低侧 FET 的导通压摆率,并略微增加 CS 引脚电容器 。  

    谢谢。