This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:TPS3851G50EDRBR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033654/tps3851-tps3851g50edrbr

器件型号:TPS3851

在 TPS3851G50EDRBR (5V 工作 IC)中、是否可以按以下方式工作:

VDD (引脚1)-连接5V 电源。

WDO 和 RESET (引脚7和8连接在一起)-通过上拉至1.8V 电源进行连接。

是否可以为 Vdd 和 WDO 使用不同的电压(VPU 上拉电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    是的、您当然可以为 WDO 和复位引脚使用1.8V 电源。  这两个引脚的输出是漏极开路器件、因此它们基本上充当电平转换器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果我连接 WDO 并将其复位在一起、那么100K 的单个上拉电阻就足够了?

    或者、我应该连接单独的上拉电阻并将这些引脚连接在一起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    如果看门狗计时器未收到"踢脚"信号或监测到的电压低于阈值电压、是否打算创建一个输出、从而触发 MCU 复位?  如果是这种情况、那么单个100K 的上拉电阻就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    如果没有其他问题、您能否通过单击"已解决"来关闭该主题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abinaya、您好!

    只需跟你跟进。  如果您需要其他帮助、请告诉我。  如果不是、继续、点击"Resolved"以关闭该主题。  谢谢!