This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:UCC21732和 LM2941电源输出问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941, UCC21732, UCC21710-Q1, UCC21710, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033904/ucc21732-q1-ucc21732-and-lm2941-power-output-issue

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2941UCC21732UCC21710-Q1UCC21710UCC21750

大家好、我的驱动器有一个奇怪的问题、我使用了具有去饱和保护功能的 UCC21732和 Murata DC-DC 转换器提供的+20/-5V 次级侧电源、并且  使用 LM2941将+20V 调整为+18V。 该电路如下:当我为驱动器加电时、它消耗大量电流 、LM2941的输出显示为4.7V、而 UCC21732驱动器电源的初级侧开始上升至7V。

您是否知道为什么我看到 UCC21732驱动程序出现此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图的共享部分、我没有看到任何明显的短路、可能导致电源出现这种情况。

    • 您能否分享有关设计中隔离式偏置电源部分的更多详细信息?
    • 您是否在多个 UCC21732 IC 上或仅在一个 IC 上看到过此行为?

    我看到的另一个有趣的设计选择是将 GND_HSU 分离为 GND_HSU1和 GND_HSU2。 我不认为这是这个问题的根源、但我不建议将接地分开、因为由于 HV 开关瞬变、这可能会在每个网络之间产生接地反弹。 这尤其可能是 DESAT 函数的问题、在设计中、DESAT 内部电路所参考的 COM 引脚连接到 GND_HSU2网络时、DESAT 函数以 GND_HSU1为基准。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复、我对所有驱动程序板(UCC21732Q)都有同样的问题。 当我将驱动器更改为 UCC21710-Q1时、次级输出工作、但初级输出增加到6.5V。

    我分离了接地 端、以绕过开关导致的高频电流。   如果我不使用 OC 引脚、我可以将其保持开路还是 将其接地?  

    这是整个电路。 初级电路是一个简单的逻辑电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 OC 引脚、则直接对 COM (接地)短路。

    由于 UCC21710和 UCC21732属于同一系列器件、因此 UCC21732在该应用中不起作用是很常见的。

    • 使用 UCC21732时、您对 CLMPE 引脚执行了什么操作?
      • UCC21732具有一个外部米勒功能并输出一个5V 信号来驱动一个外部 NMOS 作为米勒钳位
      • 如果未使用该信号、则应在 UCC21732中保持悬空

    为了了解短路的原因、我们可以首先禁用设计的某些功能、以缩小对根本原因的搜索范围。 我们可以逐一尝试以下步骤、查看问题的来源:

    1. 通过直接连接到 COM 来禁用 OC 引脚功能
      • 共享原理图显示了具有 DESAT 引脚的 UCC21750、而 UCC21710和 UCC21732具有 OC 引脚
    2. 断开负载与栅极驱动器输出的连接
    3. 将 AIN 直接短接至 COM
    4. 浮点 APWM
    5. 将 FLT 和 RDY 直接短接至 GND

    如果问题来自栅极驱动器本身、这些调试步骤应该有助于我们隔离。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的建议。

    我将钳位引脚直接连接到栅极。 我们最初使用的是 UCC1750电路板,但 IC 不可用,因此我们使用的是 UCC21732 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UCC21732中、确保 CLMPE (外部钳位特性)保持悬空且不直接连接到栅极。

    请告诉我有关测试结果的任何其他问题和更新。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢 您在我断开钳位引脚后解决了这个问题、现在电路工作正常...