This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7770-5:引脚1CT (引脚2)处钽电容器的替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035412/tl7770-5-alternative-for-tantalum-capicitor-at-pin-1ct-pin-2

器件型号:TL7770-5
主题中讨论的其他器件:TPS3704

大家好、  

我的客户希望在1CT 处更换22uF 钽电容器。 什么是可实现440ms 延迟时间的合适替代电容器?  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    客户选择此主管的原因是否?  我们确实拥有可提供更佳性能的较新的监控器。  如果客户对多通道监控器感兴趣、我们可以提供 TPS37B 或 TPS3704。

    要回答您的问题、计算延时时间的公式为:

    因此、要实现440ms、电容器需要:

    0.440 = 20、000 * CT

    CT = 22uF

    我建议使用额定电压为10V 或更高的陶瓷电容器、以便在施加到电容器上的电压上实现更好的电容降额。