This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:稳压引脚电压和 CFLY 电压

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035272/tps65132-reg-pin-voltage-and-cfly-voltage

器件型号:TPS65132

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS65132WRVCR。 他们希望检查 REG 电容和 CFLY 电容的有效电容。 寄存器电容表示 C2、CFLY 表示 C4、位于第1页 D/S 中的典型应用电路 请告诉我 、REG 电容和 CFLY 电容上施加了多大的电压(最大值)?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG 和 CFLY 电容的电压取决于编程的输出电压、但我建议假设7V 的电压均为最大值 电容降额的电压。

    此致、

    辽卡特