请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
我的客户开始使用 BQ40Z80告诉他们设备中剩余的实际运行时间。 它们将运行时间信息从电池直接传播到显示屏、以显示消费者预期剩余时间。
他们发现、在产品中更改工作模式时、BMS 中的信息逐渐寻求"更"的正确值。
当消费者更改模式(例如从5到8到10安培)时、他们希望剩余运行时间发生跳转、并且在他们循环使用这些模式时显示运行时间明显变化(例如30分钟到15分钟到5分钟)。
BQ 中用于此类信息的适当消息集是什么?
它们当前正在使用0x11 RunTimeToEmpty。
谢谢、
劳伦