This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:PG 上拉电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035453/lm25149-q1-pg-pullup-power-supply

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

您好、支持团队、

请告诉我是否可以在禁用 LM25149 (VCC=0V)的情况下应用 PG 上拉电源。

由于 PG 根据配置变为 SYNCOUT、因此我担心电流可能会通过 SYNCOUT 缓冲器泄漏到 VCC。

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    可以在器件禁用的情况下应用 PG 上拉电阻。

    关断时、PG 将与 SYNCOUT 隔离、VCC 将正常。

    -奥兰多