This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:原理图审核

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035334/lmr23630-schemaic-review

器件型号:LMR23630

您好!

我的客户希望 TI 对其 LMR23630电路设计进行审查。

您能否回顾一下折返电路设计?

此外、客户还希望优化输出级上的电容器数量。

请告知您可以删除多少个。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

     输出滤波电感器上的 SAT 电流是多少? 它应高于器件的峰值电流限制。

    原理图看起来令人满意。

    客户可能可以使用3个47uF 电容器离开。 我建议客户保留占位符、并使用减少的输出电容验证产品。  

    客户可能也能够减少输入陶瓷电容器。 1 10uF 和1 0.1uF 应该足够了。