This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:驱动器设计问题和原理图审阅。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035466/lm5046-driver-deign-questions-and-schematic-review

器件型号:LM5046

我有一个使用 LM5046的 ZVS 驱动器的有源设计。 我们使用它来驱动一个将28VDC 升压到1:600变压器中的高压变压器、从而产生大约24kV p-p 为了感测电流、我使用低侧感测电阻5m Ω、并将开尔文连接到增益为15的运算放大器。 我希望电流设定点为10A。 一旦电桥导通、进入 CS 引脚的信号就会显示一个超过0.75伏的极快瞬态、我们相信它会提早终止周期。 我希望有人查看此电路设计、看看我是否已针对此应用正确实施了此器件。