This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:禁用理想二极管

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116, TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032842/lm66100-disabling-the-ideal-diode

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116TPS2113ATPS2115A

大家好、
我在 其中一个项目中使用 LM66100。
 在 LM66100的数据表中、我们可以使用其中的两个芯片来调节输入电压、并且只允许使用其中一个具有更高输出电势的输入。
如何实现?
我唯一看到的机会 是将其中一个 LM66100的~CE 引脚连接到另一个二极管的 VIN、反之亦然。 如果这需要正常工作、VIN 引脚应主动下拉至0V。
我的理解是否正确?
此外、如果我需要禁用理想二极管、唯一的方法是以80mV 的最小电压将 CE 引脚拉至 VIN 以上、如果 Vin 是系统中唯一的电源、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    如果您仅使用一个电源、则无需在 ORing 设置中使用 LM66100。 如果您将使用独立式 LM66100、并且需要 RCB、则将 CE 引脚连接到 Vout、否则将其接地。 如果您希望对器件进行开/关控制、我建议您使用负载开关。 如果您在设计中使用两个电源、并且您希望选择可用的最高电源、则可以查看数据表9.2.1部分中的应用。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢你的答复。
    我的设计中有两个电源、两个是电池、因此如果一个电池的电压低于第二个电池的电压、则会开始放电、如果该电池电压下降、系统将切换到第一个电池。 实际发生的情况是、负载将开始在两个电源之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    如果您可能会遇到两节电池都放电到相同电压的情况、则此器件将无法正常工作、您将需要切换到使用电源多路复用器、例如 TPS2116和许多其他器件。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢你的答复。
    TPS2116 似乎是一个不错的选择、但 DigiKey 或 Mouser 上没有现货。
    我们可以选择 TPS2115APWR 或 TPS2113APWR。  
    但我无法找到这两者之间的区别。
    我唯一能找到的东西是  

    但是、我们可以通过更改 VSNS 引脚上的电压来手动切换 TPS2113A。 就像我们可以使用 TPS2115APWR 的 D0和 D1引脚执行的操作一样。 我的理解是否正确?
    我希望  TPS2115APWR 的8-TSSOP 封装 能够持续提供最大2A 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    您的理解是正确的;但是、如果您要使用该器件进行手动开关、则使用 TPS2115A 会更容易。

    此致、

    Kalin Burnside