This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:与 LM3478相比?

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034990/lm5022-vs-lm3478

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155

我在之前的设计中使用过 LM5022、但是由于香港的友好型定标器可以购买所有器件、因此与许多其他 TI SMPS 控制器和稳压器一样、它的供电时间很短。 TPS54335ADDA 的工厂交货周期为59周? 哎呀。

从我所选的产品中可以看出、LM3478是一种潜在的替代产品、它不是引脚兼容或功能兼容的、但两者可以或多或少地完成相同的工作。 是否有理由更喜欢其中一种? LM5022的功能略强、但我可以说没有什么大刀阔斧的:

  • 最大 Fsw 为1MHz 与2.2MHz
  • 工作电压为3-40V 与6-60V
  • MAD 占空比为100%与90%
  • 误差放大器是跨阻与正则放大器
  • LM3478不支持外部同步、LM5022不支持

对于我正在设计的12V 输入、48V 输出、0.5A 升压转换器、这些都不是很重要。

LM3478的供应情况更好、虽然分频器购买时就像他们的时尚、但根据不同的型号、在中国的延迟量达到50万或更多。 但您仍然可以在普通分销商处购买、至少现在可以购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

    很遗憾听到您遇到采购问题。 在您的应用中、假设输入电压仅为12V、输出电压为48V、升压电流为0.5A、似乎没有什么特别之处。 需要注意的一点是、LM5022具有可调软启动时间和 UVLO、可让您更好地控制启动。 除此之外、我认为使用 LM3478作为替代器件是可以的。  

    如果您也很好奇、LM5155是 LM3478器件的下一代型号、 您可以在此处找到它。 这里的主要区别在于、LM5155的静态电流远小于 LM3478的静态电流。   

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个人都有采购问题。 我刚跟老板说过、我们应该订购1-2块 TPS54335ADDA、一年后就有一些库存、这样我们就不需要在库存耗尽时支付每股的价格了。 该芯片现在的价格为20美元以上、比标价高出大约20倍。

    出于同样的原因、LM5155是一款非起动机、它基本上没有库存、即使包括定标器也是如此。 此外、这是一个 WSON 芯片、如果您需要手工组装原型电路、那就不太友好了。

    我将(必须)使用 LM3478、作为一个额外的好处、AppNote AN-1286 https://www.ti.com/lit/pdf/snva067与 Sheehan 的研讨会论文 https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf 一起 提供了反馈环路、让您更轻松地了解反馈环路。

    希望旧 Webench 中的反馈环路改进功能现在可以追溯到任何一年、这实际上"让事情变得简单"。