This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:PWM 和 PFM 之间的输出电压间隙

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035352/tps62170-vout-gap-between-pwm-and-pfm

器件型号:TPS62170
主题中讨论的其他器件:TPS62065

您好、支持团队、

 对于 TPS62065、根据下面的数据表、输出电压在 PWM 和 PFM 之间具有1%的间隙。

我猜 TPS62170在 PWM 和 PFM 模式之间可能存在类似的输出电压差。

但我在 TPS62170的数据表中找不到类似的描述。

 对于 TPS62170、PWM 和 PFM 之间将发生多大的电平电压间隙?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    TPS62065具有 TPS62170所没有的动态电压定位。 因此、PFM 和 PWM 之间不存在电压差。 但是、 由于 PFM 中的纹波较高、PFM 中的 VOUT 可能比 PWM 中的 VOUT 更高。

    谢谢、

    模块