This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电流状态比较器不工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76940, BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035373/bq77915-current-state-comparator-does-not-operate

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:bq77PL900BQ76940BQ77904

在我们最近的项目中,我们使用了 bq7791506。 我们在德州仪器 BMS 控制 IC 方面有丰富的经验。

之前、我们为 bq77PL900 、bq77904、bq76940等不同项目使用了不同的 IC。

在我们最近的项目中、bq7791506保留了数据表(SLUSCU01)中给出的所有规格、但当前状态寄存器除外。

有关此情况的技术详细信息:

- Rsense = 0.25m Ω

-电流感应和电流保护案例没有问题。 (SRP-SRN 连接正常)

-充电期间:

 i.当任何电池电压低于25V 时、电池组进入 UVP (正常)

 二 当充电器启动时、充电 Dicharger FET 不会打开。 流经放电 FET 体二极管的电流。

    这种情况不随充电电流而变化。 我们施加了2A、5A、10A、15A、20A、 25A、60A。

     根据数据表、Vstate-c=1,875mV、这意味着超过7,5A 的电流应该会导通放电 MOSFET。

  三 放电 MOSFET 仅在电池电压达到2、9V 及以上时开启。

放电期间:

 一、虽然从电池组汲取100A 的充电电流、但由于 OTC 温度、FET 被关闭。 这会导致 FET 上的功率损耗更大、并且由于温度升高、BMS 会关闭放电。

 

-在两种情况下(充电和放电)、我们的 FET 或 PCB 都不会出现故障。 它具有保护功能、然后恢复(对于 UVD 为2、9V、对于过热为冷却)

但显然、电流状态比较器在这两种情况下都不起作用。 这与数据表明显矛盾。

 

如果您能向我们通报这一情况、我们将非常高兴。

此致

Serdar Özbek í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    检查 OCDP 引脚上的 ROCD 安装情况。  如果为"上部器件"设置了该值、则电池平衡不需要电流、但也不会使用状态比较器、因此无法进行体二极管保护。  电流保护仍在运行。  如果电阻器连接断开、则看起来像上部器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的建议、但我认为这与我们的问题无关。  

    1- OCDP 引脚编程随电流延迟时间变化。 过流保护没有任何问题。


    2-我们的设计是4S。 没有上部或下部器件。


    3-我们的问题很快就会出现:
     假设放电 FET 由于任何保护原因而关闭。 如果连接充电器并且充电电流开始流动(Vsense >Vstate_D) 、则放电 FET 打开。 但实际上、它不会导通、电流会流经放电 FET 的体二极管。  

    反之亦然

    假设充电 FET 由于任何保护原因关闭、例如 OVC。 如果负载已连接且电池电流消耗且电流足够高 Vsense >Vstate_C,则充电 FET 应接通。 除非电流流经充电 FET 的体二极管。  

    在我们的电路板中(到目前为止,我们还没有在一个电路板中生成100个电路板),这种情况不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    正确、您不想将器件设置为上部器件、但如果 OCDP 引脚看到的电阻值过高、则会认为它是作为上部器件安装的、请关闭状态比较器并显示您描述的行为。  由于它在您的100个电路板上是系统的、因此寻找一个常见的故障、可能性似乎是:

    • ROCD 值错误
    • IC 的电阻焊盘或 OCDP 引脚上缺少焊料
    • 迹线丢失。

    当然、它可能是坏的 IC、但更可能 是偶尔损坏的单元、而不是所有部件。  由于您以前的设计听起来工作正常、因此您可以将可疑的坏部件更换为工作正常的设计板上的坏部件。 查看问题是否与电路板或 IC 有关。  如果部件损坏、请通过供应链返回。

    请告诉我们您的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。  
    我了解到 ROCD 会影响 电流状态比较器。  
    我们在数据表中没有注意到这种关系。  
    我将在明天测试此结果、并告知结果。