This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:无故障转移的直流适配器和 POE 电源转换

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034369/tps2373-dc-adapter-and-poe-power-transition-without-failover

器件型号:TPS2373

您好、先生:

 Q1: 是否有适用于直流适配器30V 和 POE 电源转换而不进行故障转移的参考设计?

 Q2;如果 APD 引脚设置为拉低(POE 优先级),TPS2373是否可以在 直流适配器30V 上工作?如果不能,有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看以下内容:

    博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/delivering-a-smooth-transition-from-ac-to-poe-power 

    培训视频: https://training.ti.com/designing-dual-input-poe-pd-systems-power-redundancy-smooth-transition-and-power-sharing 

    参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP20859 

    请注意、这些材料涵盖两个端口和一个适配器、但您可以使用单个端口实施这些材料。  

    此外、挑战将是30V 适配器。 您将需要宽输入电压设计、因为大多数直流/直流变压器仅适用于37V-57V 的标准 PoE 范围。 变压器将更大、并且具有更低的电感。  

    如果您可以接受我的连接请求并告诉我输出电压/电流要求、我可以在私人信使中与您分享一些宽输入电压设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael:

     1.我看的标题是"提供从交流电源到 POE 电源的平稳过渡对我们来说很好,但我找不到参考设计作为该部分,您是否会提供它?

     关于 我们 没有遇到问题的直流/直流变压器、  我们设计的变压器输入范围为27V~58V。

    输出电压为12V@6A

    谢谢  

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    参考 设计 :https://www.ti.com/tool/PMP20859 

    支持72W 输出和27V-58V 输入的变压器将非常大、可能会出现热问题。  

    我建议使用降压/升压转换器将适配器电压提升至48V 或55V、然后将其与设计搭配使用、我将通过私人信使发送给您(请接受我的连接请求)。 否则、您将需要创建定制变压器、我预计它会遇到上述问题。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师