This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:TPS53515

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034784/tps53515-tps53515

器件型号:TPS53515

你(们)好

我是 Mark、来自美国加利福尼亚州 Unigen Corp (

我们正在使用 TI 制造的许多器件。

最近、TI 器件 TPS53515R 存在质量问题

故障现象是无电源。 我们怀疑组件内部有裂缝。 因此、我们需要通过 CSAM 方法为本例执行 FA

但是、我们需要对该部件进行结构设计、以执行该 FA。  今天、您能为我提供 TPS53515R 器件的结构设计吗?

 

这是零件结构设计的示例

请通过回复确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这位是 Peter James Miller、TI 中压降压开关稳压器组的高级应用和客户支持工程师、该组支持 TPS53515器件。  TPS53515器件采用 TI 专有多芯片结构、我不确定该结构是否可以在 E2E 公共论坛中进行讨论。  在提供内部结构之前、我需要与我们的质量和故障分析团队进行核实。

    您是否有 TI 技术销售代表(TSR)支持我们可以与之合作的 Unigen Corp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已经和我们的质量和 FA 团队交谈过、我们无法公开分享 TPS53515转换器的内部结构。  他们希望您与您所在地区的 TSR 合作、将有问题的器件退还给 TI 的 FA。  如果您想在此处向我发送一封包含您的电子邮件地址的邮件、我可以让您联系您所在地区的 TSR、它们可以帮助您开始退货流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过 Arrow 经销商购买了该器件。 这是授权经销商。 所以。 请提供结构设计。 我需要参考它来在我们公司建立之前的 FA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如我在之前的回复中所说、TPS53515的内部结构是专有多芯片结构、无论器件是从授权经销商处、直接从 TI 购买还是通过其他渠道购买的、都不会在公共论坛中共享。  如果您可以在一封邮件中向我提供您的电子邮件地址、我可以与您所在地区的技术销售代表联系、以便您与我们的内部质量团队合作。