This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066版本 LM25066I

Guru**** 2581435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066I, LM25066A, LM25066IA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034383/lm25066-lm25066-v-s-lm25066i

器件型号:LM25066

大家好、

客户询问 LM25066PSQ/NOPB 和 LM25066IPSQX/NOPB 有何区别?
LM25066PSQ/NOPB 的额定工业温度也与工业级相同、-40至125C。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您与我们联系。

    LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066之间的主要差异在于遥测精度。 有关更多详细信息,请参阅每个数据表中“电气特性”表的“遥测精度”。

    LM25066I 和 LM25066IA 添加了 READ_EIN 能量累加器功能,其他两项则没有此功能。

    建议使用 MFR_SPECIFIC_18:Avg_BLOCK_READ (E2h)和 MFR_SPECIFIC_10:BLOCK_READ (DAh)块读取命令、以便在单个事务中检索最新的诊断和遥测信息。 这将使所有 LM25066型号完全软件兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回答。

    我已经了解了 LM25066和 LM25066I 的 DS、它们之间的遥测是相同的。

    它们之间是否还有其他差异?  

    LM25066:  

    LM25066I:  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    LM25066I 具有 READ_EIN 能量收集器功能, LM25066没有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    明白了、感谢您的支持。

    此致、

    Mike