请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22677 您好!
我想知道您是否可以帮助我解决我在功率计算方面遇到的问题。
LM22677的数据表显示该器件的 ThetaJA 为22°C/W ThetaJC 是否有规格?
我们的设计目前运行温度稍高、我们需要验证结温。 到目前为止、我一直无法找到计算该器件结温的可靠方法。
请指导我。
根据工作台仿真、我们估计功率约为1.5W。
VIN = 24V、Vout = 12V、Iout = 3A。 外壳温度达到95°C
谢谢、
Jason