This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用 MCU 启用/禁用 UCC28070

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033238/ucc28070-ucc28070-enable-disable-with-mcu

器件型号:UCC28070

Team 很好,是否可以通过 MCU 启用和禁用控制器。


 我想在 UCC28070控制器处于指定的电压范围内时启用/禁用它、您是否认为您建议对下面的电路执行此操作?





或者、您是否有一个非常不同的建议?;

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种更好的方法是 将 VSENSE 短接至接地以禁用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray,  
    感谢您的回答。

    在这里、我使用的是智能栅极驱动器、您的想法是直接关闭驱动器并使 UCC28070保持运行?  
    您认为这里会有问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为直接禁用栅极会有问题。   

    禁用栅极驱动器当然会阻止开关。  Vout 将下降、因此 IC 将看到这种情况、并增加占空比以恢复调节。  VAO 将饱和至5V 钳位。  电流放大器也会饱和、因为它们无法获得与 IMO 基准相匹配的电流。  重新启用驱动器后、两个通道都将在许多周期内发生硬火灾、然后环路和放大器在没有任何软启动控制的情况下会发生饱和。  它很好地使电感器饱和并损坏某些东西。

    建议使用 VSENSE 接地的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的建议 Ray,  

    祝你度过美好的一天:)