This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:有关 BQ25600故障监控的问题

Guru**** 2502605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032970/bq25600-questions-on-bq25600-fault-monitoring

器件型号:BQ25600

您好!

我的客户不熟悉 BQ25600、并有以下问题:

问题:

  • 对于状态寄存器 REG08 ~ REG0A、由于 REG09不支持多读、用户 是否需要逐个读取这些寄存器?

  •  安全检查的建议是什么? 固件应采取哪些措施来确保电池充电和放电的安全性? 例如、CHRG_FAULT = 10与 THERM_STAT = 1之间的区别是什么? 是否有建议的故障监控流程供客户参考?

  • 固件如何检测充电 IC 是否处于运输模式? 固件如何判断是保持运输模式还是存在运输模式?

 

谢谢

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请单读 REG09。 REG09将所有故障信息从上次读取保持到主机发出新的读取。 为了获得当前的故障信息、主机必须第二次读取 REG09。 唯一的例外是 NTC_FAULT、它始终报告 TS 引脚上的实际情况。

    2.请参阅表16。 REG09详细信息的字段说明。 Therm_STAT 是指热保护 (8.3.10.3.1降压模式下的热保护)。 主机应定期监测 REG07、REG08、REG09、REG0A。

    当 REG07[5]=1时、器件应处于运输模式。 但 REG07[5]=0并不表示器件未处于运输模式。 没有指示运输模式的专用位。

    谢谢、

    宁。