This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:项目援助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034361/lm25066-project-assistance

器件型号:LM25066

您好!

我叫 Alex。 今年夏天、我与 TI 进行了互动。 我 正在围绕 LM25066设计一个电路板、用于 将集成到四级自动驾驶车辆中的学校项目。   我正在努力对 电路板进行编程。  感谢 TI 应用工程师的指导。  下面是该板的图片:

我忘记为  I2C 引脚放置跳线、因此无法访问 GUI。  我相信我现在需要使用 tensy 来对 LM25066进行编程。  总而言之 、我非常感谢您与专家合作以完成此设计并发表一篇论文。  此外 、我确实有重新设计和订购 PCB 的预算、但我不希望这样做。

最棒的

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    欢迎使用 E2E!!!

    LM25066 具有极少的可编程寄存器、这些寄存器具有数据表表表表1中提到的默认值。 重新编程 这些寄存器将需要 GUI。 但是、如果不重新编程、您可以按原样使用控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、

     要对寄存器进行编程,为什么不能使用 I2C?  

    此外、 要访问 GUI、是否只需要 SCL 和 SDA 线路的跳线? TI 是否建议使用 FTDI 软件狗。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Alex:

    您可以使用 I2C。 要访问 GUI、需要 FTDI 软件狗。 最简单的方法是取出 I2C 线路、VDD 和 GND 并连接 FTDI 软件狗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Avishek!  我确信将来会有更多问题。  

     FTDI 软件狗是否有任何免费样片?  

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    FTDI 软件狗仅随 LM25066EVK 一起提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Avishek!  我是否有机会获得免费的学校项目 EVK?  如果不是、我们可以解决该论坛问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不知道是否可以安排免费的 EVK。