This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:OVLO 测试解决方案以及连接到 VCC 和 SENSE 引脚的电压源

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033240/tps3850-q1-ovlo-test-solution-and-voltage-source-to-vcc-and-sense-pin

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

你(们)好

我有2个问题要问:

看门狗的电源 VCC 和 SENSE 引脚上拉 VCC 是否需要使用相同的电源上拉 VCC?
例如、我的电流实际测量、电源 VCC 使用受控源 VCC2、SENSE 引脚通过 LDO 输出 VCC1上拉 VCC、而 RESET 引脚输出继续为低电平。
电源引脚和 SENSE 引脚使用相同的源来拉取 VCC2、RESET 引脚输出正常。
2.通常,您是否有过压检测的推荐测试计划? 由于客户已经测试了 UVLO、但不知道如何测试 OVLO、谢谢。

下面是它们的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033240/tps3850-q1-ovlo-test-solution-and-voltage-source-to-vcc-and-sense-pin ]1. 看门狗的电源 VCC 和 SENSE 引脚上拉 VCC 是否需要使用相同的电源上拉 VCC?
    例如、我的电流实际测量、电源 VCC 使用受控源 VCC2、SENSE 引脚通过 LDO 输出 VCC1上拉 VCC、而 RESET 引脚输出继续为低电平。
    电源引脚和 SENSE 引脚使用相同的电源来拉取 VCC2、RESET 引脚输出正常。[/quot]

    不可以、当 VCC 是为 TPS3850供电的电源轨电压时、SENSE 引脚可以监控另一个电源轨。  查看原理图、我发现 SENSE 引脚的连接有问题。  我看到 SENSE 短接至 GND。  将 SENSE 引脚短接至 GND 将始终导致 RESET 引脚始终处于低电平。  请断开与 SENSE 引脚上 GND 的连接、并将 SENSE 引脚直接连接到 LDO 的输出。   

    一个问题、为什么选择 TPS3850H01用于此应用?  "01"型号的感测电压阈值为0.4V。

    [引用 userid="461094" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033240/tps3850-q1-ovlo-test-solution-and-voltage-source-to-vcc-and-sense-pin ]2. 通常、您是否有过压检测的推荐测试计划? 由于客户已经测试了 UVLO、但不知道如何测试 OVLO、谢谢您。[/引述]

    要测试 OVLO、您可以使用电源并将电源输出连接到 SENSE 引脚。  由于原理图中的器件是"H"型号、因此上限和下限窗口阈值为+/-7%。  电源可设置为0.4V、您可以将电源增加到0.4V * 1.07 = 0.428V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉误导了器件型号。 他们使用的实际器件型号是 TPS3850G50Q1、因此他们不使用电阻分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    SENSE 引脚是否连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    确认 SENSE 引脚未连接到 GND、仅连接到 VCC1;

    我已让客户将 LDO 输出直接连接到 SEN 引脚;由于器件型号为 TPS3850G50Q1、您能否帮助客户再次提供 OVLO 方法进行测试? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的更新。  要测试 LDO 的 OV 故障事件、可能需要进行瞬态负载测试。  当电流负载从非常小的负载阶跃到满载并返回到小负载时、瞬态负载测试将测试 UV 和 OV 功能。  当负载从小负载变为满载时、VCC1电压将下降、当电流从满载变为小负载时、电压将尖峰。  我希望我的解释清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有听到客户的问题、我想问是否还有其他方法可以测试 OVLO、就像您之前提供给我的方法一样?

    "要测试 OVLO、您可以使用电源并将电源输出连接到 SENSE 引脚。  由于原理图中的器件是"H"型号、因此上限和下限窗口阈值为+/-7%。  电源可设置为0.4V、您可以将电源增加到0.4V * 1.07 = 0.428V 以下。"

    我们想知道、如果我们使用 TPS3850G50Q1器件、那么测试 OV 的类似方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您引述的内容适用于 TPS3850G50Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前没有其他问题,我将点击 Resolved、如果有任何其他问题、我们可以继续就此主题进行讨论吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    很高兴知道没有其他问题。  是的、如果客户有更多问题、请启动新主题。  谢谢!