This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:I2C 通信、EN 之后的延迟

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035172/lp5009-i2c-communication-delay-after-en

器件型号:LP5009

我对 lp5009及其 I2C 总线的时序有疑问。 在数据表的第7.6节中、有一个参数称为 EN 在首次 I2C 访问之前的第一个上升沿。 我的理解是、这是将 EN 线路置于高电平与首先将 I2C 命令/数据发送到 lp5009之间的时间。 读取该值后、似乎需要在将 EN 线路置于高电平以发送任何 I2C 命令/数据后等待最多500us。 我的问题是该参数的正确解释? 在发送第一个 I2C 事务之前等待超过500us 是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    μ 500μs 是从 EN 第一个上升沿到为内部数字逻辑保留的第一个 I2C 访问的最长时间范围。 这意味着最好等待时间超过500μs μ s、以避免 I2C 通信出现任何问题。  

    此致、

    Aaron Bing