This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633Q1EVM:一个故障-全部故障功能问题

Guru**** 2595825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633Q1EVM, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034793/tps92633q1evm-one-fault-all-fault-funtion-problem

器件型号:TPS92633Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1

大家好、

  我的客户在测试 TPS92633Q1EVM 后询问了一个问题:

  故障引脚一个故障全是故障在8~16V 下正常工作、但在8V 以下的 LED 无法切断。 如何对电路进行调优以实现6-16V 的一个故障-所有故障正常工作?

  感谢您的转售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    这话什么意思

    [引用 userid="496606" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034793/tps92633q1evm-one-fault-all-fault-funtion-problem "] LED 无法剪切[/quot]

    如果您未更改电路板上的 LED、  则 DIAGN 分压电阻器的电源阈值电压为6.6V。 您可以参阅 TPS92633-Q1的计算工具。 将一个通道中的 LED 数量更改为2、并根据计算工具降低 R7的值。

    此致、

    格拉西