This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:标称电流与安培;PFI 引脚的绝对最大 Vmax 限制

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035045/tps65218-nominal-abs-max-vmax-limit-of-pfi-pin

器件型号:TPS65218

您好!

您能否确认 TPS65218B1PHP_引脚16 (PFI)的标称和绝对最大电压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! PFI 的绝对最大值为7V、建议的最大值小于或等于5.5V、因为它通过电阻分压器监控系统电源电压。  作为附加信息、不建议在新设计中使用 TPS65218B1PHP。  TPS65218D0 是 功能升级后的替代产品。  

    谢谢、

    Brenda