This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:I2C 上的采样率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ78350, BQ34110, BQ76952, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035025/bq78350-r1-sample-rate-on-i2c

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350BQ34110BQ76952BQ34Z100-G1BQSTUDIO

您好!

bq78350-R1与这些 器件之间内部 i2c 总线上的 BQ7694000之间的采样率是多少?

是否可以更改它?

我的问题是:在恒定负载下、我的容量测量是正确的。 但在我的应用中(电动自行车)、电流脉冲变化很大且很快。 SOC 放电结束时、我始终会在10-20%之间跳转。 在恒定负载上、我没有这个问题。

我的建议是、bq78350-R1从  BQ7694000读取电流的频率太低。 那么,是否有可能使它更快呢?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    BQ76940每250ms 报告一次电流。 当有新测量可用时、它会将 ALERT 引脚置为有效、这将提示 BQ78350-R1读取新的测量值。 无法更改测量速度-这是固定的。

    BQ78350-R1上的一些参数可能有助于假设您看到的问题是跳转到7% SOC (EDV2触发)。 有一个过载电流参数可防止器件在电流高于指定阈值时检测 EDV2。 也是 CEDV 电量监测配置寄存器中的[VFLT_EN]位、可能会有所帮助。 可以增加 EDV2保持时间、EDV1保持时间和 EDV0保持时间参数。

    如果您使用的是 BQ78350-R1器件、我建议切换到 BQ78350-R1A。 它在功能上是相同的、但预加载了最新的 v1.04固件。 唯一的区别是、关断例程的稳健性得到了提高。

    我们全新的电池监控器系列(BQ76952)每3ms 报告一次电流测量。 但是、它没有 BQ78350等配套监测计、因此您需要将其与微控制器和 BQ34Z100-G1或 BQ34110等堆栈顶监测计配合使用。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。 恐怕是固定的。 但必须是这样、我可以轻松复制它。 在恒定负载下、SOC 正在正确递减计数。 负载、它不是。 我是否会遇到问题,在这些周期中,容量会越来越少? 但充电时会有更多的电荷、然后倒数、可能会导致 OC 位? 由于 FullChargeCapacity 被越来越多地计入、但在充电时、我们可以看到全部容量。

    我不知道、是否有任何额外的位可以帮助。 我已启用 VLFT_EN、EDV_CMP (在不同温度下具有6条高/低负载曲线)、EDV_EXT_Cell。 根据我的理解、当 EDV_CMP 被启用时、EDV 保持时间不会被搁置、对吧?

    此外、我没有这么高的电流。 发生 SOC 下降时、电流大约为2-3A。  

    这 种新固件看起来很有趣、因为我还有一些电池、它们的自放电比其他电池高得多。 但其他系统没有、因此可能会出现关断问题。

    根据 BQStudio、我使用的是1e9b_1_03。由于我在生产线上对固件进行编程、因此我也可以轻松切换到较新版本。 也许对其他人来说:我是在一个较旧版本的 bqstudio 上。 我必须使用最新版本、旧版 bqStudio 未与1.04固件通信。

    是的、我看到了新 的 BQ76952 -我将在新的 BMS 中改用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    最好切换到新固件。 但是、我认为它与您看到的具体问题无关。 从1.03更改为1.04时的关断状态、以防止在 BQ78350的功率下降时对闪存进行任何可能的意外写入。 在极少数情况下、在关机后报告闪存损坏、并且新固件解决了该问题。

    当 EDV_CMP 被启用时、EDV 保持时间也适用。 如果电压由于某种原因(如脉冲负载)暂时下降、较长的保持时间可能会有所帮助。  

    BQ76952有许多不错的改进、但由于电源的原因、今年要获取该器件的器件是一项挑战。

    此致、

    Matt