This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:预充电至快速充电转换

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034781/bq24650-precharge-to-fast-charge-transition

器件型号:BQ24650

大家好、团队、

我的客户想要更改预充电转换到快速充电的阈值。

R1和 R2 分别设置为10k 和106.8k。 通过此设置、他们希望在输出电压为5V 时开始快速充电。

我们是否可以建议一个满足此要求的外部电路? 如果电流设置不使用外部电路或其他元件、则可 从输出电压= 18V 开始快速充电。

此致、

肖特罗