This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池容量读数问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034625/bq40z80-battery-capacity-reading-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQSTUDIOEV2400

我使用 BQ40Z80RSMT IC 设计了一个串联配置为4节电池的 BMS 系统。 我已经验证了原理图和尺寸以及与 IC 的连接。 BMS 连接到电池充电器 IC BQ25792进行充电和放电。

有时、即使是电池、BMS 也仅通过外部电源开启。 我使用 的是18650锂离子电池、我已将化学 ID (0x0006)读取为 0x1210。 如何验证该 化学品是否正确?

我无法通过 SMBus 读取满电量(0x10)或电池剩余电量(0x0F),即使正在充电和放电,我也只将该值读取为0。 我是否需要修改以获得电池容量值?

BMS 中未启用反向偏置保护。 我错误地将电池连接到了错误的方向、导致充电器 IC 烧坏。 如何启用反向偏置保护 ?

我也没有 EV2400用于使用 BQstudio 进行检查。请使用随附的原理图作为参考。   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajavarman、

    要查找您的化学 ID、您需要使用我们 的 GPCCHEM 工具。 通常、默认的 chemID 不是正确的。

    我很难调试您的命令、因为您不使用 EV2400。 您可能发送的命令格式错误。

    我们的监测计上没有反向偏置保护。

    最棒的

    Jessica