This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:二极管查询

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034673/ucc256304-diode-inquiry

器件型号:UCC256304

您好!

你好。

我们的客户正在其项目中使用 UCC256304。 他们注意到 EVM 在 HV 引脚中使用 MURA160T3G。 它是目标整流器、他们想知道 是否需要在 HV 上使用这样一个快速二极管。 引脚。  

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您可以 尝试 WEBENCH 设计器输入您的应用参数(Vin、Vout 等)并生成原理图。

    查看 Webench 对 该二极管的建议:

    https://webench.ti.com/wb5/TISearch/panel.html?p=UCC256304&origin=ODS__UCC256304

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    HV 引脚不能使用超快二极管。 这是因为,控制器内部的大多数 HV JFET 仅在启动期间才会打开。 一旦 VCC 充电至足够的阈值,控制器电压将由偏置绕组提供,在这种情况下,这些二极管将不会导通。

    此外、在选择标准二极管时、必须小心、因为每个二极管都需要承载 HV 引脚电流和相对二极管的反向恢复电流。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    你好。 感谢您的回答。

    我们的客户有后续查询;

    HV 引脚也会使 X 电容器放电。 那么、此时二极管速度可能很重要? 在数据表上、我看到 HV 引脚具有交流过零检测。 这是否是一个问题?您能否确认我是否可以使用 S1J-13-F?https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds16003.pdf

    我希望您能进一步帮助我们。 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    将器 件数据表(DS16003)与 MURA160T3G 进行比较后、可以使用该器件、因为大多数参数都是相同的、但反向恢复时间(这很明显、因为它是一个标准二极管)以微秒为单位。 其中、X 电容器放电时间处于毫秒范围内、远高于此范围。 所以、这不应该是问题。

    此致

    曼尼甘塔 P